This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具问题

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637461/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-issue

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,

首先 、我将定点-> COM 端口在毫米波可视化工具和 EVM 之间进行了很好的设置、实际上我已连接"硬件"

现在,我使用 Chrome 在线的毫米波可视化工具。 除了在我执行配置并将发送配置推送到毫米波器件时、一切都正常。在"联系人"消息中没有写入任何内容。 我多次重新启动设备,但没有任何内容。

您认为我没有一步吗?

您认为可以帮助我 在笔记本电脑上离线使用毫米波演示可视化工具吗?

BR、

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!

    Chrome 是建议用于可视化工具的浏览器。

    我有时会遇到这种情况、如果我只关闭"visualizer"选项卡并打开一个新选项卡、我通常会觉得不错。 TI Cloud Agent 非常适合自动检测您的器件。 可视化工具为云代理(屏幕左下角)显示何种消息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我以前曾尝试做过你写过的事-->没有什么变化

    该消息在连接 TI Cloud Agent 之前以及更改后显示
    COM4 COM3;Hardaware 已连接。 (但当然仍是上述同一问题)

    在毫米波 SDK 用户指南中、我了解了如何通过 CCS 加载正确的演示二进制文件(3.3运行演示)以及如何将图像刷写到 xWR16xx EVM 上、这有道理吗??

    BR、
    Fabrizio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、

    我假设您已通过 Uniflash 软件将固件刷写到器件上、这是正确的吗?

    如果您没有、那么这肯定是您的误差来源。 以下是通过 Uniflash 刷写器件的指南: processors.wiki.ti.com/.../Mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf

    如果您现在有任何问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在还可以……谢谢!