This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:CCS 错误

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638337/ccs-awr1642-ccs-error

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

当我在 CCS 上加载程序(xwr16xx_mmw_demo_dss.xe674)时、系统将提示我如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您询问的是在开发模式(CCS)下运行演示、还是提示"找不到源文件"错误消息?

    出于第一个原因、我建议您按照 MMWAVE-SDK (v1.1)用户指南第3.2.2节"CCS 开发模式"中给出的步骤进行操作。

    第二个原因-使用 SYS_BIOS 和 C674x 库构建 MMW 演示或任何毫米波应用、这些库为应用提供启动代码(_c_int00)。 当您通过 JTAG (CCS)下载调试映像时、它将尝试映射到相同的源代码。 由于此应用程序是在不同位置预构建的、因此它将在该位置搜索、但是您可以通过单击"定位文件"按钮并选择"来映射到本地目录 \packages/ti\targets\rst600\'目录。



    此致、
    Jitendra