This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOose 示例程序

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637977/iwr1443boost-iwr1443boose-example-program

器件型号:IWR1443BOOST

文件夹"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\ti\examples\mmwavelink_example"中的程序"mmwavelink_example.exe"是什么?

请告诉我如何运行程序"mmwavelink_example.exe"?

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwao、

    您是否看过 mmWaveLink 编程人员指南? 它位于 DFP 文件夹中的以下位置:mmWave_DFP_00_07_00_04\ti\control\mmwavelink\docs\doxygen

    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    我阅读了以下文档。

    MMWAVE_DFP_00_07_00_04\ti\control\mmwavelink\docs\doxygen

    我运行 "mmwavelink_example.exe"并将错误显示为附加的图像文件。

    Iwao Nouchi