This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:GPIO_SW1、用于控制传感器启动/停止

Guru**** 2561760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637781/rtos-awr1642boost-gpio_sw1-to-control-sensor-start-stop

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我正在使用 MMW 演示应用、因为我在开关的两个边沿分配了中断、在上升边沿将启动传感器、而在反向下降边沿将停止传感器。 但是、一旦我通过 SW1中断启动传感器、就无法停止并再次启动。 我在低优先级和高优先级中断下尝试了 SW configs。

请建议解决方法。

要求是使用 SW1 (客户端要求)启动/停止传感器。

作为参考、我附加了 MSS_main.c 的快照

e2e.ti.com/.../4682.switch.c

此致

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madan、

    您的问题已提交给 AWR 团队成员。 有人很快会为您提供回复。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    发生故障时、您会得到什么错误值? 因为我知道您正在尝试在一个按钮按下和释放事件中执行 SENSOR_START 和 STOP。
    但是传感器停止只应在从雷达获得传感器启动异步事件后进行、因为 SW1按钮去抖时间非常短、无法进行上下文切换并获得异步事件。

    您是否可以检查是否有传感器启动异步事件以及 SW1的延迟 b/w 上升沿和下降沿?


    此致、
    Jitendra Gupta