This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:awr1642设置构建环境

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636994/awr1642boost-awr1642-setting-up-build-environment

器件型号:AWR1642BOOST

我正在 根据 SDK 用户指南设置构建环境。但在运行 mmwave_sdk_setupenv.bat 时遇到以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到您使用 了"XDC_INSTALL_PATHD"而不是 "XDC_INSTALL_PATH"来设置所需的 XDC 工具路径。

    请在 setenv_tools.bat 中更正此错误并重新运行批处理文件、您不应看到此错误。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢