This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:SDK 版本

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638256/awr1443boost-sdk-version

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我正在尝试在 AWR1443BOOST 上运行捕获演示。 根据毫米波演示可视化工具、AWR1443BOOST 上的 SDK 版本为1.0.0.4。 我的 PC 上安装的毫米波 SDK 为1.1.0.2。 我应该将 AWR1443BOOST 上的 SDK 版本更新为1.1.0.2、还是在 PC 上重新安装 mmWave SDK 版本1.0.0.5? (我认为版本1.0.0.4更好、但我找不到。)

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    您一定要使用最新版本1.1.0.2。 此版本包含许多错误修复、并且将是唯一支持的 SDK 版本。


    谢谢、
    Akash