This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:需要 PGA460 GUI 上的更多数字

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638162/boostxl-pga460-need-more-digits-on-pga460-gui

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件:PGA460USB2ANY

您好!

我需要对 PGA460执行更深入的测试。 为此,我需要:

1) 1)对器件进行编程

2) 2) 以直观显示回波突降

3)以亚毫米形式显示我可以登录到文件的距离

对于1)和2)、GUI 非常完美。 我唯一的问题是3):目前,GUI 以 x.xxx m 的形式显示仪表。我的测试需要另外一个数字。 我可以触发突发/监听命令、然后从接口选项卡读取测量结果、但无法循环执行、也无法将结果保存在文件中。

我基本上也可以自己编写一个小脚本、执行3)、但随着 USB2ANY 协议的关闭、我不知道要发送哪些字节。

请在该主题上帮助我吗?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    PGA460 EVM GUI 提供了一个内置脚本工具、可实现与所述类似的自定义过程的自动化。 脚本工具在 GUI 的菜单栏中的 File -> Scripting ->(文件->脚本->)(打开新窗口)。 该工具可让您对所有 GUI 控件/函数进行文本字符串控制。

    但是、我最近更新了 GUI、以包含以下有助于您进行测试的功能:
    •Data Monitor (数据监视器)--> Graph (图形)--> Distance Decimal Places (距离小数位数):这允许用户选择超声波测量结果的距离列表结果上显示的小数位数。
    •Data Monitor (数据监控)--> Export (导出)--> Log UMR (日志 UMR)(更新):数据记录超声波测量结果现在还包括十六进制格式的原始 MSB-LSB 飞行时间数据。 这将使您能够执行/检查您自己的 ToF 到距离转换。 以下是单个对象的当前数据记录输出示例:
    超声波测量结果:(2017-11-08_151448)
    O1除雾器(m):0.309
    O1 ToF:0771
    O1宽度(us):888
    O1放大器:255

    PGA460 GUI 的更新版本(v1.0.1.0)将在周五之前上传到网络。