This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:如何对2个换能器进行测量。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637697/tdc1000-c2000evm-how-do-i-take-measurements-for-2-transducers

器件型号:TDC1000-C2000EVM

您好!

我能够从1个传感器获取 ToF、但我无法获取2个传感器的 ToF。 我想逐一触发。 我的应用是在两个 tnk 上安装2个换能器、并通过在有限的时间内将其触发回来测量浓度变化。 我尝试了 CH_SWP 的用户指南以及模式2、但仍然无法执行。 请告诉我我是否解决了这个问题。

提前感谢。

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    模式2用于流量计量应用。 因此、换能器的发送和接收结构不同于您的情况所需的结构。 在模式2中、一个传感器发送、另一个传感器接收。

    要进行2次单独的浓度测量、您需要使用模式0、并在测量之间交换通道。 有两种方法可以实现这一目的:可以在 CONFIG2寄存器中设置通道、也可以打开 EXT_CHSEL (也在 CONFIG2中)、以便能够使用来自微控制器的数字信号来控制正在使用的通道。

    此致、