请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 大家好、
我们使用的是 AWR 1243 (ES 2.0)。
使用 LDVS 连接到 FPGA。
LVDS 的波形有问题。
沿后3ns 在"FRCLK 信号"和"有效信号"中发生毛刺脉冲。
我更改了频率、并针对900Mbps DDR、450Mbps DDR、450Mbps SDR 进行了测试。 不过、干扰在3ns 后发生。
寄存器设置是否需要检查?
我确认了 PCB,、但没有问题。