This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:GPADC 配置并读取 SDK 中的数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637779/rtos-awr1642boost-gpadc-config-and-reading-data-in-sdk

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 MMW 演示、需要一些指南来配置外部外设的 GPADC_1并在 MSS 侧计算 SDK 内部的 ADC 值。

请建议操作方法。

此致

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    在 AWR1642上、用户可以启用 GPADC 以读取外部输入信号、此测量由器件的 RadarSS 完成。
    要配置 RadarSS、应用需要调用具有引脚选择和样本数量的 mmWaveLink 的'rlSetGpAdcConfig' API。

    GPADC 以625ksps 运行、即每路输出样本1.6us、因此样本数应用程序提供的 RadarSS 采集次数如此之多 并为请求的输入信号生成最小值/最大值/平均值。

    然后、测量数据以异步事件(RL_RF_AE_GPADC_MEAS_DATA_SB)的形式从 RadarSS 发回、其中不同输入信号的数据将采用 MAX、MIN、AVG 的形式。


    此致、
    Jitendra