This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:DAT 文件在 MATLAB 中打开

Guru**** 2559730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637617/iwr1443boost-dat-file-open-in-matlab

器件型号:IWR1443BOOST

大家好!

我是 Wonjin Eom。

我问了一个有关读取毫米波可视化工具中捕获的 dat 文件的问题、一位善良的人回答说 MATLAB 可用于打开 dat 文件。

因此、我在 MATLAB 中打开了 dat 文件、但数据被破坏、如下所示。

它在记事本或写字板中是相同的、因此我无法识别如何读取我的 dat 文件。

我在 SDK 中提到了一些 xygens、我无法理解如何在 PC 中获取原始对象数据。

有人可以帮帮我。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SDK 中、有一个 m 文件 capture_demo.m、它提供了使用 dat 文件进行脱机分析的示例。  

    该文件位于 MMWAVE_SDK_目录中 \packages/ti\demo\xwr14xx\capture\ gui\capture_demo.m  

    如果要运行 capture_demo.m 文件、请确保样本、线性调频脉冲数等参数值与您从捕获脚本中使用的值一致。 此外、要使 m 文件正常工作、请确保.dat 文件位于 MATLAB 路径中或添加到该路径中。

    如果您尚未尝试运行此 m 文件、请尝试并告诉我这是否有帮助。

    最棒的

    Amanda