This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于 SDK1.1.02 MMW 演示中的 ADC 缓冲器线性调频脉冲阈值配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637593/awr1642-about-adc-buffer-chirp-threshold-configuration-in-sdk1-1-02-mmw-demo

器件型号:AWR1642

您好!

我在 sdk1.1.02中检查了 xwr16xx mmw 演示、发现过程发生了很大变化。 一个问题是关于最大线性调频脉冲阈值计算。 根据演示中抽象出的以下代码、它将在填充所有 ADC 缓冲区32KB 后生成线性调频脉冲中断。 但根据我对乒乓的理解、它应该在 ADC 缓冲器的一半(16KB)被填满后生成中断。

例如、adcSampleNum=256、AntennaNum=4、复数模式、使用下面的代码时、最大线性调频脉冲阈值为8、因此它将在32KB 被填满后生成线性调频脉冲中断。 但我认为乒乓模式为了确保 ADC 数据接收和线性调频脉冲过程并行、  最大线性调频脉冲阈值应为4。 如果该值为8、则可能导致下一个线性调频脉冲数据与之前的数据重叠。

您是否愿意提供任何解释? 非常感谢。

/*查找可放入 ADCBUF 存储器的最大完整线性调频脉冲数,同时
此外、由于能够对 numChirpsPerFrame 进行除法、我们不需要进行余数处理*
maxChirpThreshold = SOC_XWR16XX_DSS_ADCBUF_SIZE /字节 PerChirp;

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ADC 缓冲器大小、每个乒乓缓冲器分别为16KB 或32KB、 总缓冲器为32KB 或64KB? 根据 SDK1.1.1.02、似乎每个乒乓缓冲器的大小分别为32KB、对吧?

    另一个问题是、根据下图、在填充 ADC 乒乓缓冲器后似乎会生成一个中断、对吧? 如果是、为什么每个乒乓都不触发中断? 以及如何配置它?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    AWR1642具有32KB 的 AdcBuff (每32KB 有一个乒乓模式)。 DSS 内核的 ADCBuff 物理地址是固定的、对于乒/Pong 缓冲器也是如此。 当 DSS 访问 Ping 缓冲器时、PONG 缓冲器将被 DFE (数字前端)填充。 根据应用设置的线性调频脉冲阈 值、它将通过'SOC_XWR16XX_DSS_INTC_EVENT_CHIRP_AVAIL'系统中断进行中断。 由于 DS/MSS 只能访问 AdcBuff 的 ping/pong 的一部分、同样、它只能通过其中一个 ping/pong adcBuffer 数据填充事件收到中断事件的通知。

    在 SDK 1.1中、应用程序根据给定的配置动态计算线性调频脉冲阈值[MmwDemo_dsDataPathConfigAdcBuf:线性调频脉冲阈值]。 在给定的图中、它在乒乓缓冲器中设置为两个线性调频脉冲、当 adcBuffer (乒乓)填充2个线性调频脉冲值的数据时、它将被中断。 然后 DSP 依次为线性调频脉冲1和线性调频脉冲2的每个 RX 通道执行1-D FFT。

    如果需要、可以在 DSS MMW 应用中将线性调频脉冲阈值设置为1、以便在 adcBuffer (乒乓模式)中填充1个线性调频脉冲数据时、它将中断 DSS。

    希望此解释能澄清您的疑问。

    此致、

    Jitendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、
    得到它、感谢您的澄清。
    Andy