This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传感器最大电流驱动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637635/sensor-maximum-current-drive

器件型号:LDC1314

大家好

如果我们问 LDC1314、您会介意吗?


数据表中有"传感器最大电流驱动"和"高电流传感器驱动模式:传感器最大电流"的说明。
  这是否意味着这些是过流情况下的电流钳位值?   
通常情况下、IDRIVE = b11111、总共1563µA×4≒6.0mA?
但是、在  高电流传感器驱动模式下、总共6.0mA + 1563µA×3 = 10.5mA??
或者、 这是否意味着这些值是 用于散热的建议耗散电流?


如果 IN0A 和 IN0B 短路、器件是否会损坏?


我们想计算功耗。
RDS 有多少?
您能告诉我们功耗的计算公式吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好!

    LDC131x 将把配置好的 IDRIVE 电流驱动到传感器中。 因此、当器件设置为驱动(例如) 880uA 时、它始终会向传感器注入该数量的电流。

    对于高电流传感器驱动模式、电流固定在最大驱动、不随 IDRIVE 设置而变化。

    至于 INxA 和 INxB 引脚短接、如果未使用这些引脚、则这不是问题。 您是否将 INxA 和 INxB 引脚短接、然后尝试驱动这些引脚?

    对于 RDS、您是否询问了传感器驱动器的 RDS? 为~8欧姆。

    您可以在 LDC 工具电子表格中查看电流消耗计算器、以对各种配置进行建模。 您可以从 www.ti.com/.../slyc137下载计算器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San

    感谢您的回复!

     您是否将 INxA 和 INxB 引脚短接、然后尝试驱动这些引脚?
    ->在这种情况下,是否没有损坏?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    只要引脚也不会短接至 Vdd 等其他东西、就不会损坏器件。 如果部件被配置为报告错误、那么它可能表示一个 ZC 错误。

    此致、

    Christo