This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TX 输出交流或直流耦合?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636782/awr1243-tx-output-ac-or-dc-coupled

器件型号:AWR1243

您好!  

在 AWR1243芯片上、TX 输出是交流耦合还是直流耦合?

如果它们是直流耦合,则 TX 输出线路上是否有直流电压?

谢谢、  

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    我将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    TX 输出为直流耦合0V 直流。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

    我在这里有点困惑。

    我不理解输出是如何直流耦合的、也不具有任何直流偏置。 0V 直流意味着它是交流耦合。

    感谢您在这方面的帮助。 我期待你的答复。  

    此致、

    RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    如果将发送器输出直接连接到外部接收器(或设备),则真正的交流耦合信号意味着发送器和接收器两侧都可能具有不同的直流电压,因为直流路径在两者之间是开放的。 例如、如果使用串联电容器进行交流耦合、则电容器两侧的直流电压可能不同。
    但在这种情况下,它不是真正的交流耦合,输出引脚上的直流电压在内部强制为0V。 因此、如果您在接收器端具有不同的直流偏置、则会出现问题。 因此、它的直流偏置为0V。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的澄清。 这很有帮助。  

    此致、

    RJ