请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
我们尝试将 AWR1642 Booster Pack 连接到 CC3220 Launchpad、以通过 UART 接收检测到的物体。 我们在毫米波 SDK 中运行开箱即用演示,并尝试将 Booster Pack 中的 Pin5和7连接到 cc3220 Launchpad 的引脚3和4。 但我们无法在 UART 引脚中接收任何数据。
您能帮助我们通过 UART 引脚5和7发送检测到的物体吗? 为了通过连接器 UART 引脚传输数据,我们应该在 UART 驱动程序中做哪些更改?