This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:需要有关了解作为主机的 AFE4490EVM 和 Arduino 之间通信的帮助

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637048/afe4490spo2evm-need-help-on-understanding-the-communication-between-afe4490evm-and-arduino-as-a-host

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、  

我正在寻找数字 SpO2接口来连接 Arduino Mega 板。 AFE4490 SpO2评估板似乎匹配良好、它具有 SPI 接口与微控制器进行通信。 我无法通过查看用户手册来了解产品的某些功能。 在决定是否订购之前、我需要知道这一点。 是否有人可以确认或更正以下内容:

1.该板可通过 DB9连接器连接到任何模拟氧探头。

2、板上有一个微控制  器与 AFE4490通信、访问其寄存器并读取红色和红外 LED 的数字转换电平。  

3.有一个图形用户界面显示来自传感器的实时数据(在 AFE4490EVM 处理完成后)。

现在我的问题是:

A)当主机微控制器通过 SPI 与电路板通信时、可以请求什么信息?  来自 LED 或 EVM 板上的固件的这些原始数据是否已经提取心跳和 SpO2信息并通过 SPI 接口发送?

b)我是否需要编写 Arduino 库才能与 AFE4490EVM 进行通信? 还是作为软件的一部分提供?

c)图形用户界面上显示了哪些信息? 这些原始数据或提取的 SpO2和心跳。  

非常感谢。 非常感谢您的帮助。

Mona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mona、

    欢迎来到 e2e 论坛。
    以下是您的答案。
    1) 1) EVM 中的 MCU 提供原始数据。
    2) 2)我们没有 Arduino 库。 您可以使用 Arduino 的 UART 库与 MSP430进行通信、MSP430最终与 AFE4490进行通信。 您甚至可以使用 SPI 库将 Arduino 直接连接到 AFE4490。
    3) 3) GUI 显示原始数据。

    此致、
    Prbain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Prabin。 如果是公开信息、您能否提供介绍主机微控制器和 MSP430之间 USART 命令的文档链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    在这里。

    e2e.ti.com/.../Message-Communication-Protocol-v4.0-_2D00_-AFE44x0EVM.pdf

    此致、

    Prabin