This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST:TIDEP-0090构建演示

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637532/awr1642boost-awr1642boost-tidep-0090-build-demo

器件型号:AWR1642BOOST

使用旧的 SDK 固件、我们能够构建 MSS 毫米波输出和 Bin 格式、但随后出现了有关程序不能放入可用存储器的 DSS 链接器错误。  我们将 L1P_cache_size 从(16*1024)更改为(4*1024)、正如交通监控对象检测和跟踪参考设计所告诉的。 我们得到的误差如下所示。

-Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    类似的问题似乎可以在下面的帖子中得到解答:

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------