This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:关于温度校正

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC2114, LDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637286/ldc2114-about-temperature-correction

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件:LDC0851LDC2112

我的客户对 LDC 系列感兴趣。

例如、使用是切换摄像头。

客户希望检测交换机中的二进制阈值。

因此、我认为推荐使用 LDC 2112/4。(也是 LDC0851×2芯片解决方案)

但是、摄像头的工作环境为-40至85°C

我们正在考虑温度变化导致的接近精度下降。

我们查看了数据表第13页[8.3.4基线跟踪]。

> LDC2112/LDC2114包含基线跟踪算法,可自动补偿任何缓慢的数据
>由环境变化引起的传感器输出变化,如温度漂移。

◆问题,  

您能否为我们提供温度特征数据以供参考?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDC2112/LDC2114具有您之前提到过的基线跟踪功能、可针对温度等环境变化提供频移补偿。 基线跟踪功能可让您有效地选择基线读数接近0的速度或速度。 您可以通过更改 NP_BASE_INC 或 LP_BASE_INC 寄存器中的值来选择速度。 更多信息、请参阅 LDC2114数据表的"8.1.9跟踪基线"部分。 我还应该注意、从根本上说、温度漂移会影响 LC 振荡电路的电容值、进而影响振荡频率。 LDC2114通常使用基线跟踪功能轻松处理温度等缓慢变化的影响。 此外、我们通常选择温度系数为±30ppm/C 的 C0G 类型、该类型在整个温度范围内非常稳定。 但是、确定选择值的最佳方法是构建系统、测试您期望看到的最快环境变化、然后相应地调整基线跟踪因子。

    此致、

    Luke Lapointe