This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:天线布局问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637376/awr1642-antenna-layout-question

器件型号:AWR1642

您好!

在 EVM 上、AWR1642线性调频脉冲直接与天线阵列连接、我的客户想知道它是否能够通过孔连接 AWR1642芯片和天线? 欢迎您提出任何免费评论。

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    在射频路径上添加过孔会导致阻抗不连续性。 如果通过仿真、他们能够找到一种即使使用过孔也具有50欧姆阻抗的方法、并且如果客户可以接受过孔导致的功率损耗、他们可以使用该方法。 这取决于他们的具体要求。

    此致、
    Vivek