This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关 ImageCreator 的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637100/awr1642-question-about-image-creator

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

你(们)好

我已经在 CCS 中调试了程序,并且在正常运行的每个函数都在正常运行。之后,我创建了要下载到电路板中的映像文件,但是  

程序无法运行。下载 iamge 后、JTAG 无法连接该硼?

创建映像文件时是否出现错误。 如下所示的自动创建图像.bat 文件:

请帮助我检查为什么它不起作用? 还是其他一些问题?

@回声关闭
REM -------------------------------------------------------

DEL J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_00_02\tempfile\*。*


xcopy J:\77G\CodeHead\MSS_test\Debug\MSS_test.out J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_00_02\tempfile

xcopy J:\dss_01-\mds-\dss_demoeHead-\M-01-M-071-\ds-\ds-\ds-\dss_demoeHead-\M-071-




@echo off
:: generateBin.bat <*.out><*.bin> 

set mmwave_sdk_device=xwr16xx
set mmwave_sdk_install_path=C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages

REM ===================================================
需要的 REM 工具
集 OUT2RPRC_EXE=%MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH%\scripts\ImageCreator\%mmWAVE_SDK_DEVICE%\out2rprc\out2rprc.exe
set CRC_PERL=%mmWAVE_SDK_INSTALL_PATH%\scripts\ImageCreator\%mmWAVE_SDK_DEVICE%\append_bin_CRC\gen_bincrc32.pl ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


设置 OUT_DSS=J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_00_02\tempfile\DSS_MMV.out
设置 bin_dss=J:\77G\CodeHead\Binesdk_01_00_02\mss 文件\dss_mmv.bin setout_mss=J
:\77G\CodeHead\BinesdK_01_file01_msd_01_file\VMSSDK_01_file\Bind_01_file\VMSVM_01_file\Bind_file\Out_01_file\VMSSDK_01_file\Bind\Bind_file\Bind_file=J:\Out_file\Bind_file=J=J\Bind_01_file=J\Bind_file01_file
mss_test.bin



:将.out 转换为.bin 文件
调用%OUT2RPRC_EXE%%1 %2 %3
:在同一 bin 输出文件中附加图像的 CRC
Perl %CRC_PERL%%2
)否则(
:将.out 转换为.bin 文件(不含偏移量)
调用%OUT2RPRC_EXE%%OUT_DSS%%BIM_DSS%
调用%OUT2RPRC_EXE%%OUT_MSS%%BIM_MSS%
)




REM ------------
REMOTE 工具
set MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages


crc_multicore_image.exe
gen_bincrc32.pl set MMWAVE_SDK_DEVICE_xwr16xx set MULTCOREGEN=%mmWAVE_SDK_INSTALL_PATH%\scripts\ImageCreator\%mmWAVE_SDK_DEVICE_APP%\multicore_image_generator\MulticoreImageGen.exe set crc_multi_multi_wave_sdk=%mmwave_install=\crc=\cmwe_scripts=\\cmwave_scripts=\\cmwave_=\\cmwave_scripts=\\cmwave_=\\cmapp=\cmwave_scripts=\cmwe_scripts=\cmwe_=\\cmapp=\cmet=\cmwon=\\mwe_scripts=\cmwe_=\\cmet=\cmwe_scripts=\cmapp=\cmwon=\\mwe_=\\mwe_


REM 在

%args_count%

LSS 3 (
REM回波错误:无效的用法
REM回波)中,REM 计算参数数 REM set /a args_count+=1 REM 暂停(REM 回波错误:无效的 REM 用法回波 generateMetaImage.bat





mss_test.bin
xwr16xx_radarss_rprc.bin FLASHIMAGE_ALLOC MSS_IMAGE_BIN BSS_IMAGE_BIN DSS_IMAGE_BIN REM 结束 MSS)设置 FLASHIMAGE=J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_01_00_02\MSS file\xwr16xx.bin
dss_mmv.bin 设置 FLASHIM_ALT=0x10002_MEM_ENABLE_SDK_ENTRIELD=%01_ENABLE_FOUNCK_01_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM\%01_AMS\%01_AMSMB01_ENABLE_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENABLE\%01_AMS\%01_AMS\%01_ENABLE_ENABLE_ENABLE_ENABLE_ENTREM_ENABLE\%01_MSB01_ENABLE_ENABLE_ENABLE_ENABLE_ENABLE_ENABLE\





否则设置"dss_core="

REM 生成多核图像
REM 格式:MulticoreImageGen.exe 。
回应%MULTCOREGEN% LE 37 %SHMEM_ALREM%%FLASHIMAGE%%MSS_COREGEN%%BSS_COREGEN%
调用%MULTCOREGEN% LE 37 %SHMEM_ALLOC%%FLASHIMAGE%%BSS_CORE%%LD%调用%FLLC%






在多个 FRAME_CALD%文件中添加%FLASEM_ALLOC%以生成%FLASIMME%%FLASEM_CA%%FLASEM_CA%调用%FLASEM_MEMBLD%%FLACM%%FLAC%%FLASEM_MEMOR%%FLACM%%FLACM%以生成%FLAM_MEMOR%调用%FLASEM_MEMOR%多个 FRA%多个 FRA%多个
Perl %CRC_PERL%%FLASHIMAGE%
perl %CRC_PERL%%FLASHIMAGE%

:End


xcopy J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_00_02\tempfile\xwr16xx.bin J:\77G\CodeHead\BinFilesdk_01_00_02


e2e.ti.com/.../binGeneration.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Havi、您好!

    MMWAVE-SDK 演示示示例已包含在 makefile 中创建元模型的步骤。

    您可以在"$MMWAVE_SDK_01_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw"和中引用"makefile"

    请查看"构建 MMW 演示闪存二进制文件"一节 以创建闪存二进制文件。 这详细说明了创建元数据/闪存二进制文件的步骤。

    谢谢、

    Raghu