This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:警报引脚以1Hz 的频率触发

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637075/tmp108-alert-pin-togging-at-1hz

器件型号:TMP108

尊敬的 TI 社区。

您好 James / Ramzi。  长时间不谈、你们怎么做?

 

我在 TMP108上遇到了一个有趣的问题,想知道以前是否有人看到过这种情况。

 问题:

  1. 我看到 ALERT 引脚在引脚 C1 @ 1Hz 上持续切换。  我无法关闭它。  我已相应地设置 TMP108的所有寄存器:
  2. 以下是我的寄存器设置:
  1. CONFIG:(中断模式)

                                                              I.     BYTE1: 0x06

                                                            二      BYTE2:0x30

    1. 高温阈值(50°C)

                                                              I.     BYTE1: 0x03

                                                            二      BYTE2:0x20

    1. 低温阈值(0°C)

                                                              I.     BYTE1: 0x00

                                                            二      BYTE2:0x00

  1. 我正在读取 CFG 寄存器、该寄存器正在读取0x06、0x30 (无 FL 或 FH)
  2. 当前室温为24°C
  3. 我们以1.8V 运行 TMP108。

 

因此我不明白为什么要切换 ALERT 引脚。  其他人是否也会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我看到您发布了两个主题、都有类似的问题。 我将关闭这个、并对另一个做出响应。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢 Aaron。 很抱歉我来过两次了… 我的浏览器第一次被卡住,所以我不确定它是否被发布了。。