This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2557830 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/747735/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好、Chehthan、  

感谢您的回复、  

如果我仍然想级联这些芯片、是否 有任何方法将它们同步在一起?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    IWR6843不支持基于 LO (本地振荡器)的级联方案。
    如果您仍然需要同步、则可以使用硬件触发器(SYNC_IN)和40MHz 同步、如以下应用手册中的 AWR1243器件所述。
    www.ti.com/.../swra574a.pdf。
    但是、如果整个芯片上没有 LO、整个系统将无法作为具有通用 LO 的单雷达系统工作。

    因此、对于级联雷达、建议使用 AWR1243器件。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.