This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:CAN#39;t Connect mmWave Studio with AWR1243 &DCA1000EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/742816/dca1000evm-can-t-connect-mmwave-studio-with-awr1243-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1243AWR1243BOOST

您好! 我想将 AWR1243升压转换器连接到 DCA1000EVM。 我安装了 mmWave Studio、安装了一些驱动程序、但由于驱动程序存在一些问题、无法将其与计算机连接。 我尝试修复它(重新安装 AR Dev Pack 和 XDS110的驱动程序、但计算机始终显示"无法刷新这些驱动程序、因为 数字签名(代码52)有问题。   如何将计算机与这些设备连接??  


P.S. 我在这篇文章中附加了我的硬件图片和两张有问题的图片。
  ??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马拉特

    请使用以下位置更新 FTDI 驱动程序:C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\FTDI

    请访问此网页以更新您的 XDS100驱动程序: processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我尝试执行此操作、但系统(Windows)始终告诉我、"已安装这些设备的驱动程序、不需要更新它们"。
    但这些黄色的迹象仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要首先安装驱动程序、双击驱动程序并更新它们。 简单易用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    昨天我安装了驱动程序,更新了,但问题仍然存在!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、似乎您没有正确安装它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、以及如何正确地重新安装它们?? 我尝试了很多次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马拉特

    您是否通过 USB 集线器连接 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM? TI 不建议在将这些设备连接到 PC 时使用 USB 集线器。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许、我可以在不使用 USB 集线器的情况下将它们与 PC 连接。 我已连接。  

    那么、 如果它不起作用、会有什么影响呢? 我的 USB 电缆的驱动程序仍未安装!


    问题依然存在!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马拉特

    请将 AWR1243 EVM 和 DCA1000EVM 直接连接到您的 PC、而不是通过 USB 集线器连接。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做到了。 这不会影响我。 我已连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马拉特

    在这种情况下、我建议您右键单击 DCA1000EVM 和 AWR1243的实例、并在将这些器件插入您的 PC 时卸载驱动程序。 然后、我建议重新安装驱动程序。

    此致、
    Kyle