This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:在多个 ROS RViz 运行后升压功能不工作(D3灯熄灭)

Guru**** 2545280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/743258/linux-awr1642boost-boost-not-working-after-several-ros-rviz-runs-d3-light-off

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Linux

  • 您正在使用的毫米波 SDK 和 TI RTOS 版本。

    • 2.1.0 SDK
    • 不确定如何检查。 不在 tirtos_config.h 文件中
  • 您正在使用的电路板平台(EVM 及其修订版)的详细信息。

    • AWR1642BOOST
    • 5449700357 (板载 QRC)
  • 器件的器件修订版。

  • 编译器和 Code Composer Studio 的版本

    • 8.2.0
  • 对于 API 特定的问题、请提供使用的应用源代码。

  • 对于运行时问题、请提供问题和预期行为的详细说明。

    • 在 Google Chrome 上针对 Visualizer Demo 运行正常、无问题
    • 在 RViz 中运行。 花了5分钟才上网。 D3 LED 亮起。 一切看起来都超级酷。 蓝球很有趣。
    • 第二天尝试运行并收到以下消息:
    • 我注意到 D3 LED 熄灭。
    • 然后、我返回到 Google Chrome 浏览器中的 Visualizer Demo、该浏览器以前工作过:
    • 以下是 Firefox 而不是 Chrome 上的可视化工具演示:

我正在再次阅读 SDK 的文档、并尝试重新遵循 TI ROS 指南的说明。 感觉我是在圈中跑步。 请提供一些指导。

尊敬的、

Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "sensorStop"命令似乎没有正确执行。 毫米波 SDK OOB 演示是否正常运行?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    在运行新测试之前、另请尝试下电上电或按 EVM 上的 RESET ("NRST")按钮。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK OOB 演示是否与毫米波 SDK 用户指南第3节中的演示相同、称为毫米波演示? 它不工作。

    我将研究"4. 2.如何将图像刷写到 xWR14xx/xWR16xx EVM"中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 遗憾的是、它没有解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对器件进行故障排除/重新散列修复。

    我使用的可视化工具版本可能存在问题。

    (起初工作) dev.ti.com/.../

    (立即使用) dev.ti.com/.../

    在文档中、对 SOP 连接的解释有些困难。 我觉得有关 SOP 的信息分散在用户指南和 SDK 用户指南中。 如果没有"将 EVM 置于刷写模式、请关闭电路板电源并在标记为 SOP2和 SOP0的引脚上放置跳线。" 我会很难弄清楚它。 用户指南的表4中有足够的空间来包含 SOP 跳线的纯英语说明(第2.7-1节)。

    再次感谢您在这个问题上的帮助。

    -Garrett