This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:更改 DataCaptureDemo_xWR.lua 中的帧数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/743192/dca1000evm-change-number-of-frames-in-datacapturedemo_xwr-lua

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR1642

您好!

我将 IWR1642BOOST (ES1.0)与 DCA1000EVM 配合使用。 我想增加记录的帧数、因此我将 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本中的第168行从 AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、1)至 AR1.FrameConfig (0、0、80、128、 40、0、1)、然后我收到一条错误消息

[14:55:48]数据包重新排序实用程序处理完成..... !!!!
[14:55:48]请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
[14:55:48][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("E:\\ti\\mmWave_studio:01_00_00_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\PostProc \\adc_data.bin")
[14:55:48][RadarAPI]:错误:
[14:55:48]
[14:55:48]... MWMCR::评估功能错误...
[14:55:48] 2018年11月2日14:55:48:文件 E:\ti\mmwave_studio _01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\..\PostProc \adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、
[14:55:48]第52行中的错误=> PROCESS_ADC_DATA.m。
[14:55:48]
[14:55:48]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[14:55:48
[14:55:48]文件 E:\temp\install\TSn\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
[14:55:48
[14:55:48]文件 E:\temp\install\TSn\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行28。
[14:55:48
[14:55:48]文件 E:\temp\install\TSn\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\process_adc_data.m、name process_adc_data、行52。
[14:55:48]
[14:55:48]
[14:55:48]迹线:
[14:55:48]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[14:55:48]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
[14:55:48]、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、MWArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)
[14:55:48] at AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()
[14:55:58]
[14:55:58]***脚本成功完成。***

如果我再次将帧数从80更改为8、记录将按预期工作。 上面有一个类似的主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/697731?DCA1000EVM-Modifying-frame-number-in-DataCaptureDemo-xWR-LUA-script-based-on-quick-start-guide-instructions 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的邮件的最后一部分未发布。 我确保拔下所有电缆、甚至在打开 mmWave Studio 之前也手动重置 IWR1642板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C64、

    尝试手动完成这些步骤。
    按照脚本作为指南、但单击、设置并手动选择所有选项以查看捕获是否成功。
    您的 mmWave Studio 可能存在问题、请尝试重新安装、如果上述操作正常。

    请告诉我这是否纠正了问题。
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    非常有用! 谢谢你。 我刚刚按照说明视频中所述的步骤操作。 在任何情况下、mmWave Studio 的开发人员都非常乐于帮助按应该按的按钮顺序进行着色。