This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:需要原理图/固态组件文件的集成板设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, FDC2214, FDC2214EVM, LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636460/fdc2214evm-integration-board-design-in-need-of-schematic-solid-component-files

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614FDC2214LDC1614EVM

我正在使用 Altium / SolidWorks PCB    通过集成您的4通道 电容式感应 模块来设计位移测量系统。 您能否向我提供  FDC2214和 LDC1614的原理图组件和实体模型文件? 如果您可以提供整个组件库、那就更好了。 非常感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jwan、您好!

    FDC2214EVM 的 Altium 设计文件位于 www.ti.com/.../snor022、 LDC1614EVM Altium 设计文件位于 www.ti.com/.../snor017

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 您还能为他们提供 CAD 模型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jwan、

    如果您有 Alitum、您可以使用项目文件直接生成 Gerber、odb++或 Step 文件。 你有 Altium 吗?

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我正在使用 Altium 开发的 SolidWorks 插件、称为 SolidWorks PCB。 我可以打开原理图文件、但不能打开项目文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jwan、

    您可以从获取采用 RGH 封装(QFN 16引脚)的 FDC2214或 LDC1614的步骤文件

    已组装的 Rev B LDC1614EVM 的步骤文件为 :e2e.ti.com/.../SV601147B_2800_001_2900_.step

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这就是我需要的!