This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:读取原始数据

Guru**** 2560180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636779/awr1443boost-reading-raw-data

器件型号:AWR1443BOOST

您好!  

我想读取使用 AWR 1443和 TSW 1400板捕获的原始数据。 我能够使用后处理来查看图。 我想从二进制文件中提取数据并创建我自己的图解。 是否有任何有关二进制文件结构的文档?  

此致、  

Yunish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunish、

    您正在运行哪个程序? 这是一个常见问题、我们在 这里介绍了不同演示的数据格式:e2e.ti.com/.../619401

    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我将使用 MATLAB 来读取和绘制数据。 我想读取 Radar Studio 存储的转储文件。 我使用过 AWR 1443、DevPack 和 TSW 1400。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunish、

    有关器件数据的数据格式的详细信息、请参阅以下文章。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!