This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:IO 引脚瞬态抑制

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636870/pga460-q1-io-pin-transient-suppression

器件型号:PGA460-Q1

大家好、团队成员

IO 引脚上有许多电阻器和电容器、其值非常大。  较大的值将影响 信号边沿。 那么、问题是电路是否已经过验证。 如果达到该值、瞬态测试是否  会失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、

    IO PI 滤波器值已通过 IO 引脚上的时间命令接口(TCI)通信模式进行验证。 建议主要将此 π 型滤波器用于超声波模块的汽车系统级测试、以通过大电流注入(BCI)、电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)测试。 当使用高于19.2kBaud 的单线制 UART 时、可能需要修改这些值。