请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3007 主题中讨论的其他器件: OPT3006
OPT3007使用光表测试数据间隙。
我们的客户现在将模块项目、即日常办公室中的测试。
测试环境:FPC 板上的办公室照明/ OPT3007。
设备:光表
问题: 从器件窗口读取数据、数据为62 Lux;但光数据为90.40 Lux;
您是否会帮助您提供改进建议? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Johnny、
这是自定义 FPC 板吗? 我的第一个想法是检查 FPCB 上的镂空大小。 如果传感器上入射光的角度与传感器不垂直或镂空小于传感器尺寸、则可能会导致衰减。 我们在 opt3006页面 http://www.ti.com/lit/zip/sboc487上提供了一个用于对其进行仿真的工具
此外、如果有任何塑料或玻璃覆盖传感器、或者在器件查看的情况下有一个额外的窗口、则可能会导致衰减。
您还可以尝试提高光的强度。 如果以线性方式进行缩放(测量值仍会偏移28.4 lux)、则可能表示传感器区域中存在阻塞。
最棒的
Alex