This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 NT 测量的磁通门传感器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636367/fluxgate-sensor-for-nt-measurements

主题中讨论的其他器件:DRV425

您好!

我们必须测量100nT 至100UT 以及直流至100Hz 范围内的地球磁场和其他磁场。  

建议使用哪些传感器?

我们可以找到的唯一 TI 磁通门器件显示的是 MT 范围、但在下面链接的 TI 视频中、TI 工程师提到 TI 磁通门传感器是世界上最敏感的器件、可以测量 NT 磁场(请参阅视频33:25): https://training.ti.com/webinar-jump-start-your-hall-effect-sensor-expertise-0?keyMatch=nanotesla&tisearch=Search-EN-Everything 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    请查看 DRV425器件。  您可能需要对噪声进行采样或滤波、以达到100 NT 级精度。  您可以订购 DRV425EVM 附加实验。  如果您在评估 DRV425时需要任何其他帮助或对此器件有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、

    我们订购了 EVM 套件。

    DRV425是否需要任何类型的校准?

    如果是、开发套件是否已校准?

    非常感谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    DRV425无需校准即可满足数据表的规格。  偏移最大为8uT、输出应相对于 Vref 进行测量。  从您之前的问题中、您可能需要担心噪声、并进行滤波或提高采样集成度。  

    地球的磁场应约为60uT-70uT、因此根据 DRV425的方向、您可以测量磁场正极、负极或根本不测量。   如果您想遮盖地球的磁场或任何其他杂散磁场、则需要在其周围放置磁性材料。

    数据表上的位置显示了传感器相对于封装的位置、容差为0.025 mm 或0.001英寸。   您可以使用仿真软件来计算来自磁体或其他源的磁场。   如果您需要更多信息或有其他问题、请告诉我。  如果您可以与我分享您的应用程序、则可以更轻松地确定我还可以提供哪些帮助。  数据表是一个很好的资源、我们在 DRV425产品页面上提供了一些其他文档。