This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636654/awr1642boost-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我按照 TI 教程为毫米波升压 PCB 和 DevPack 加电。

尽管已通过 Samtec 60引脚高清电缆连接了 Boost with DevPack,但 Micro USB 已连接 PC 和由5V 供电的 DevPack,LED DS7 (3.3V)关闭,DS6打开(V_BUS)。 据我所知,如果其中一个 LED 未通电,则表示未提供 DevPack。

今天、我仔细检查了 DS7关闭和 DS6打开的问题。

我查看了电气原理图、发现了一些奇怪的事情、因为在连接器 J1引脚13#(mmWaveBoost)上、我可以测量3.3V (PGOOD)、理论上用于提供 DevPack、但在等效连接器 P3 (DevPack)引脚13#上看起来像悬空(未连接) ,因此,连接器 P3 (DevPack PCB)中的哪个引脚应该读取3V3?

BR、

Fabrizio