This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何确认 AWR1243BOOST 上的 AWR1243芯片是 ES.1还是 ES.2?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636707/awr1243boost-how-to-i-confirm-the-awr1243-chip-is-es-1-or-es-2-on-awr1243boost

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

你(们)好

  我在升压上检查了我的芯片、但它是 AWR1243芯片 e2e.ti.com/.../AWR1243-Device-Errata.pdf 之间的不同形式

如何检查升压转换器上的芯片是 ES.1还是 ES.2? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 :e2e.ti.com/.../599876

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。 但在我的升压芯片上、形式不同。 我的表演如下:

    XAR1243

    P1

    O3 FEOL D01

    N10 02ZE419美元

             ABL  G1

     

    是 ES.1吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据第4行"空白"。