This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST-VIN_13RF1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636485/awr1642boost-awr1642boost-vin_13rf1

器件型号:AWR1642BOOST

在建议的工作条件下、

VIN_13RF1 (1V 内部 LDO 旁路模式)

VIN_13RF2 (1V 内部 LDO 旁路模式)

数据表建议 LDO 旁路模式为1V。 这意味着什么? AWR1642BOOST EVM 使用1V3为芯片供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJimmy、
    AWR 器件采用1.3V 电压、并使用内部 LDO 在内部生成1.0V 电压。 如果用户希望节能、我们还允许通过"绕过"内部 LDO 在同一 VIN_13RF1/13RF2电源上直接馈电1.0V。 此旁路通过毫米波链接库中的 API 调用来完成。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在了解。