This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:原理图和布局审阅帮助。

Guru**** 2562520 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, LDC2114, LDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636335/fdc1004-schematics-and-layout-review-help

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: LDC2114LDC2112

尊敬的 TI 专家:

我的客户已将 FDC1004设计到其 BLE 腕带中、用于监控用户是否佩戴腕带。 因此、它们只需要一个 FDC1004通道。 我建议他们遵循 FDC1004 EVM 设计。 因为客户和我在这块芯片上的体验都很差。   请帮助您再次确认随附的 FDC1004原理图和布局是否有任何错误?  非常感谢。

e2e.ti.com/.../FS100V1_5F00_41.pdfe2e.ti.com/.../PCB1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    对于基于 FDC1004的设计、原理图看起来不错。 我假设客户正在对器件进行电源门控/ PWM 操作以节省功耗?

    在这个阶段、这可能太晚了、但其他一些需要考虑的器件是较小的 WCSP 器件 LDC2112/LDC2114、用于实现电容感应、它们的电流消耗要低得多、但仅提供有关感应环境的相对变化的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varn:
    非常感谢您的支持。 是的、客户希望省电。 如果他们需要更好的节能性能、我会告诉他们考虑 LDC2112/LDC2114。