This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:高电压(80V 以上)水位感测

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, LM5106, UCC27531, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/692959/tdc1000-q1-high-voltage-more-than-80v-water-level-sensing

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000LM5106UCC27531LM5030

我已经在2米高的塑料箱中使用基于 MOSFET 的电路"lm5106"尝试过 TDC1000的水位感应、它的工作原理非常完美。 现在、我正在尝试进行升级、以便与厚壁(10毫米以上)的金属罐配合使用。 问题是、我找不到将 TX 信号放大到120V 的电路。  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rami、

    您当前驱动换能器的电压是多少? 您是否能够使用金属箱尝试当前设置?

    对于如此大的输出电压、可能需要使用变压器驱动的输出。 我将在接下来的几天内向您提供一个示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我目前有两种配置、第一种是 使用 ucc27531的35V TX 输出信号、第二种是使用 lm5106的80V 输出信号。

    解决方案展位可与塑料箱配合使用、但不能与金属箱配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮我提供文档或示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供任何答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我可以使用此参考的输出级(www.ti.com/.../TIDA-01352)design )获得150伏的输出吗?
    如果可以使用它、哪个 IC 可以替代 lm5030、以便使用 TDC TX 引脚驱动输出?