This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:opt8241

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/687748/opt8241-opt8241

器件型号:OPT8241

你好

我们正在使用移相拓扑(如 opt8241) 来实现长距离扫描。

首先、我们需要  一个可以   运行 高峰 值功率 和 短脉冲的模块。

我们使用 FET 或激光驱动器 IC 开发掺杂激光驱动器时。

我们无法获得最大峰值电流。 我认为这是索洛上升时间。

然后、我发现 GaN 运行的快速上升时间可获得最大峰值电流。

所以我尝试设计这样的电路   。 如果您不介意,请检查我们的电路  并查看。

或重命令其他部件。

这是我们的调制规格和有关主要部件的描述。

主要部分

 栅极驱动器: LM5113 TM
 -GaN:EPC2015C (VDS:40V/Rdson:4m Ω/ID:53A /脉冲 ID:235A

 激光: PRinston 光电公司的40W CW 激光/部件名称:PCW-CS5-40-W0808 (工作电压:2V/ 预发布电流:60A/ 阈值电流:10A )

2.调制规格

 -占空比:20%

 -脉冲宽度:100ns

 频率:2MHz

PS: 我还有一个问题。

    首先 、我尝试使用脉冲激光、但我发现它的工作 效率高达20%(占空比)。  即使 CW 激光器更昂贵,我也不得不因为 工作原因而选择它。

     如果我 使用 CW 激光,    除了占空比外,是否有任何与脉冲激光相比的扩散。 (如风险时间)???

谢谢