This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642 ES1.0和 ES2.0有何不同?IWR1642支持按 Pplcount GUI 程序分类的距离(m)?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642, AWR1642BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/692190/iwr1642-how-different-with-iwr1642-es1-0-and-es2-0-iwr1642-support-distance-m-by-pplcount-gui-program

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1443BOOST
您好,
我有四个问题、请帮助。
问题1.交通监控演示必须使用 IWR1642 ES2.0,  我在 EVM 板上看不到显示"ES2.0"的白色贴纸,因此 IWR1642BOOST 是 ES1.0?

问题2. ES1.0和 ES2.0有何不同(性能或)?
Q3.www.ti.com/.../IWR1642BOOST
链接为 ES1.0或 ES2.0
问题4.关于 人员计数演示,我有一些配置,最大距离为14m,您的团队是否尝试了14m 以上的配置文件(20m?40m?)。
谢谢
/Melvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melvin、

    1) 1)您有一个 ES 1.0 -没关系、所有软件都可以在毫米波工业工具箱2.3.0中的 ES 1.0上使用。 可从 TIREX 上下载。
    2) 2) ES2.0中删除了一些硬件错误。 两个板之间在人员计数或交通监控方面不应存在明显的性能差异。
    3) 3)如果您要订购新的 IWR1642BOOST、您将收到 ES2.0或最新版本的 whaterver。
    4) 4)我们将在6月发布 TIREX 上的更长距离配置。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    感谢您的回复。
    1) 1)交通监控能否检测到人员?
    2)关于答案4、将于6月在 TIREX 上发布更远距离配置。
    a.对于 pplcount 计划?
    b.距离(m)有多远?
    c.如何知道您是否发布了配置? 日期将在6月中旬或更晚发布?

    此致、
    /Melvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melvin、

    1)是的、交通监控可以检测到人-跟踪算法几乎完全相同。 但是、在交通监控中以不同的方式生成点云。
    2) a)这些配置将用于人员计数。
    B)目前计划使用30m 配置。
    c)发布时间为6月上半年。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melvin、

    我们最近刚刚订购了 AWR1642BOOST、但它仍然是修订版 A。我们应该联系谁来更换或获取修订版 B?

    此致、
    陶王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我们的当前演示仍可用于 ES1.0 EVM、但我们建议升级到最新的 ES2.0器件。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    在订购网站上、不会显示此信息、我们无法进行选择。
    最棒的
    TAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    订购时、您将收到最新版本、在本例中为 ES2.0。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的政策中不包含将 AWR1642BOOST Rev. A 替换为 Rev. B、则如何更改 Rev. A 的硬件以使其与 CAN 总线配合使用、它是否与 AWR1443BOOST 相同? 我可以获得的文档是修订版 B。我找不到修订版 A 的手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    修订版 B 手册应使您也可以处理修订版 A

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、您好、在修订版 B 手册中、仅提到在 SPI 和 CAN 之间切换时的开关 S2。 没有关于如何更改硬件使其与 CAN 总线协同工作的信息。

    最棒的
    TAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    有关 将 CAN 添加到现有工程的信息、请参阅此指南。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    本指南适用于软件、我的问题是如何修改 EVM 硬件以使其能够与 AWR1443BOOST 中的 CAN 配合使用、以组装一些电阻器并移除一些其他电阻器。
    此致、
    陶王
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    此问题超出了此主题的范围。 我会要求您为您在 CAN 上的问题创建一个新的主题。
    我将关闭此主题。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经制作了一个新的主题: e2e.ti.com/.../692531
    但还没有得到有用的答案。