主题中讨论的其他器件: LDC1312、 LDCCOILEVM
大家好、团队、
我们希望使用 LDC0851开发具有正交输出的电感编码器。目标 PCB 的尺寸为 OD-45mm 和 ID- 42mm。 我们有3mm 的空间来设计目标 PCB。
我们将在目标 PCB 上绘制32个位置的8个插槽(将使用2个 LDC0851进行正交输出)。 现在、主要部分是传感器设计。 我们希望考虑以下论坛中的传感器设计参数,即2mm 传感器设计。
我很清楚、您已经使用了4层3匝电感、可提供150nH 电感、而且您还使用了47uH 电感。 这4层仅用于传感器线圈。
对于 LDC0851,它需要两个线圈基准和传感器。 有两个选项
堆叠-我将用于传感器的前两层、最后两层用作参考。 对于更高的电感、我想放置4个具有串联组合的传感器、如 (LDC1312增量编码器旋钮32位置)
下面将介绍2个 LDC0851的传感器位置
2.并排-对于这种情况,所有4层都将是传感器,并将4层并排作为参考。 对于这一点、我可以绘制4个传感器和4 个基准、以实现更高的串联电感。
对于串联组合、我将使用高于传感器位置的位置、然后使用参考线圈的位置。
您能不能建议哪一个选项会更好。
此致、
Sayali