This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:未加载 FPGA 版本

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738063/dca1000evm-fpga-version-is-not-loaded

器件型号:DCA1000EVM

各位专家、您好!

我用 e2e.ti.com/.../2719551编写了相同的主题, 因为没有人帮助我

正如我在标题上所写的、我遇到的问题是没有加载 FPGA 版本。

我严格遵循了用户指南、并提到了与此问题相关的其他主题、但遗憾的是、我无法解决。

我肯定不仅会关闭我的笔记本电脑上所有工作的防火墙、还会对 DCA1000授予防火墙权限

如果有人知道这个问题、请给我一个解决方案。

我将不胜感激

谢谢!!

电源 WiFi 也会关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jungsang、

    xWR1642BOOST 上的 SOP0和 SOP1之间是否有跳线? 使用 DCA1000时需要进行此硬件配置。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    OFC 我做到了

    我在 SOP1上有跳线、0上没有、2上没有

    如果我没有连接、RS232和 SPI 就没有连接、这与我首先上传的图片不同

    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jungsang、

    请确保端口4096和4098也未被阻止。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的 problem.it,当我关闭我的计算机 的 Windows Defender 时解决了这个问题,wlan.it 可能会帮助你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 dude、我很久以前就知道了这个问题。 此时、我不仅关闭 WiFi、还关闭所有窗口防火墙。

    顺便说一下、它在另一台笔记本电脑上解决了这个问题。

    感谢您提供的信息 、希望您喜欢 dca1000evm

    此致