This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1000:无法在 Webench 中打开设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/737429/webench-tools-ldc1000-cannot-open-design-in-webench

器件型号:LDC1000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在尝试使用 LDC1000设计电感线圈传感器、当我在电感式传感应用的设计工具上时、"打开设计"会打开一个新的空白窗口或忙于检索设计...  

我尝试过具有相同问题的不同导航器(Firefox、Chrome、IE、Safari、Opera ...)  

您能告诉我要使用哪种导航器版本、以及闪存版本从 Webench 检索 CAD 和 PCB 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、
    要打开感应传感设计器工具、您需要 Adobe Flash Player 10.2.0或更高版本。 如果有问题、我刚刚在计算机上使用 Firefox (Quantum 版本)和 Adobe Flash Player 版本10.2.0进行了尝试、但它可以正常工作。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我还尝试使用 Firefox Quantum 版本(62.0.3 Mac OS 和 Windows 7)以及最新的闪存版本。

    正确加载第一个闪存页:

    但是,当我选择“打开设计”(识别后)时,此窗口仍为空白:

    您能否确认您是否可以正确访问第二页?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、
    你是对的。 我也会得到一个空白的第二页。 将此问题转移给 WEBENCH 专家。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    我最终成功地重复了这个问题 初始调试显示、后端仍然可以正常工作、闪存可能会出现问题。

    我们将对此进行研究、并在取得进展后向您回复。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、  

    您是否有关于此问题的新闻?  

    此致、

    Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、

    这似乎是一个与闪存相关的问题。 我们仍在积极调试它、一旦有更新、我们将随时向您发布。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harod、

    遗憾的是、问题的根本原因是 Flash 引擎无法呈现信息。

    由于闪存正在逐步淘汰并以 HTML5进行替换、我们计划停止支持此工具、并在将来进行废止。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我尝试使用从10.1开始的版本降级闪存播放器、但没有成功... 您是否知道闪存是否有工作版本?
    如果没有其他方法来获取 CAD 和 PCB 工程图、我实际上需要为集成 LDC1000的新产品启动原型、我不知道如何正确设计线圈...

    此致、

    Harold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、

    遗憾的是、闪存正在逐步淘汰、我们正在计划废止此工具。

    我将把您的问题重定向到 LDC1000的 PCB 产品线和线圈创建指南。

    此致、

    Alfred