Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, TDC7201, THS4541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7201 主题中讨论的其他器件:TIDA-01187、 THS4541
您好!
现在、我的客户正在参考 TIDA-01187进行设计。
具体而言、它包括 PD 检测电路和 LD 驱动电路。
他们正在考虑将 ToF 的转换部分替换为 TDC7201EVM。
在这种情况下,我认为如果他们选择了 PD 输出的 THS4541差分输出的一侧并将其输入到 TDC7201 (Stop1,2)的输入端子,这是对的吗?
我想确认我的理解是正确的。
此致、
哈希莫托