请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 您好!
我正在进行一个项目、我们正在尝试确定燃油掺假。
出于测试目的、我们对小型塑料容器中的水进行了测量。 我尝试复制电路板设置、如本视频 中所示:https://youtu.be/7yoeMxxbl-w
遗憾的是、我们无法获得一致的测量结果、ToF 测量值在图形下方有很大差异
以下是我正在使用的设置:
配置是否适合浓度测量? 如果没有、您可以帮助我进行有效的配置吗?
谢谢、
Catalin