This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT85:关于 LMT84/LMT85/LMT86/LMT87的引脚分配(DCK 封装)

Guru**** 2575695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/741867/lmt85-about-pin-out-of-lmt84-lmt85-lmt86-lmt87-dck-package

器件型号:LMT85

您好!

 如果不小心将 PIN5连接到 VDD 而不是 GND、LMT85-Q1的正确功能行为是否会受到影响? 如果是、则扩展到哪个?

谢谢、

Ulrike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrike、

    如果引脚5连接到 VDD、我可以想象会出现短路、电流消耗会很高、或者如果您在连接中完全交换 VDD 和 GND、则器件将在负电压下超出最大电源额定值运行。 无论在哪种情况下、器件都无法正常工作、可能会损坏。

    此致、
    Audrey