This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:使用 mmWave Studio GUI 的具有 IWR1443的 DCA1000

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, DCA1000EVM, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/727184/mmwave-studio-dca1000-with-iwr1443-using-mmwave-studio-gui

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTDCA1000EVMIWR1642BOOST

地狱般的一切

 mmWave Studio GUI 用户指南第23页的图9.1 显示了"Sensor Config"选项卡中的"Real Time"按钮。

但 REV 1.0.0.0的 mmWave StudioI GUI 在 Sensor Config 选项卡中没有实时按钮。

为什么没有 实时按钮? 我们希望使用它。

最棒的酒店

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不再支持此功能。 您能否提供一些有关您尝试执行的操作的详细信息?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们希望缩短评估时间。 我们将使用 MATLAB 判断保存的数据。
    捕获数据、运行 MATLAB 并判断。 我们需要3个步骤。 我们希望实时执行它。
    你有什么想法吗?

    此致、
    三浦岩崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、此选项当前不受支持。 但是、您可以实施 MATLAB 脚本以获取 mmWave Studio 的输出并以缓冲的"实时"方式处理数据。

    此致、

    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我看到您已经在使用 DCA1000进行 ADC 数据采集。 您能否在给定场景(强目标或移动目标)中共享任何捕获的 ADC 数据的几个帧? 实际上,我正在为这一目的采购一个,但需要一段时间才能到达。 我想知道如何获取由 DCA1000EVM+IWR1443BOOST/IWR1642BOOST 捕获的原始 ADC 数据样本、以便开始处理数据。 谢谢你。


    此致、
    Sheeraz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheeraz、

    从何处获取所需的样本采集?

    此致、
    查尔斯·奥