This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDEP-01000:毫米波雷达传感器的灵敏度和处理能力

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738483/rtos-tidep-01000-sensitivity-and-processing-power-of-mmwave-radar-sensor

器件型号:TIDEP-01000

工具/软件:TI-RTOS

此部件是否足够敏感、足以计算树中的叶片数量?  该部件是否能够处理视频帧 以检测极 小 的移动--它是否具有足够 的灵敏度和处理能力来完成 叶片的移动,并在与其他部件结合使用时准确地对其进行计数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeongdai、

    设备足够敏感、可以看到树叶的移动。 但是、它将无法使用信号处理链的当前实现对叶片进行计数。  您可以使用高级算法对叶片进行计数、但我们目前不支持此用例。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  如何计算小空间中的人数? 它们的实体相互重叠、在某些情况下、头不可见、但有些实体零件。  是否支持此用例? 例如、在人们在移动和跳舞的摇滚音乐会中、该设备能否通过局部可见性计算动态物体?  它是否取决于用户可以在器件内开发的算法、或者受器件容量的限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeongdai、

    请观看 我们的人数统计演示 、了解人数统计的示例。  雷达传感器将感应场景中的许多检测点、然后使用高级算法集群并跟踪这些点。  这适用于人员、因为每个人都将创建多个检测点、因此它们在设备中显示为群集。

    此致、

    Justin