This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:可重复性规格

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75B, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/739056/lm75b-repeatability-spec

器件型号:LM75B
主题中讨论的其他器件: TMP1075

尊敬的专家:

LM75B 的可重复性规格是什么? 我在数据表中找不到它。  

我看到 TMP1075可重复性为0.0625C、我们可以将其作为参考吗?

非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    正确的是 、我们没有为 LM75B 指定可重复性。 当 温度读数的分辨率变小时、可重复性就更重要、 因此我们以前的器件 没有对其进行过很多规定。 在这种情况 下、LM75B 的温度分辨率仅为0.5C (9位)、因此无法像 TMP1075那样支持0.0625C 的可重复性。 即使在 TMP1075上、我们也只指定了典型的可重复性、而不是最小值和最大值

    如果是用于新设计、 我建议使用 TMP1075。 与  TMP/LM75x 系列中的其他器件相比、TMP1075的性能更高、成本更低。

    此致、

    Brandon Fisher