This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57:LM57是否能够可靠地识别其低于编程的 V_TRIP

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/735072/lm57-will-the-lm57-reliably-recognize-that-it-is-below-the-programmed-v_trip

器件型号:LM57

我们正在考虑将 LM57用作温度传感器,以便在芯片温度上升到-37C 以上时关闭负载。 我们希望确保负载在-55C 至-37C 的温度范围内开启。  

我们的低级功能温度范围为-55C;这比 LM57数据表指定的工作温度(-50C)低5C。

 

问题:

低于-50C 时、LM57是否能够可靠地识别其低于编程的 V_TRIP (注意:对于我们的应用、V_TRIP 为-37C)? LM57是否会保持漏极开路输出的正确状态、或者它是否会产生不可预测的情况?

 

此外、

查看下面的 VTEMP 图,我假设低于-50C 时,VTEMP 电压将以较低的精度/分辨率继续沿同一方向工作。 是这样吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们无法保证器件的精度或行为超出最大额定温度。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、但您能提供任何其他信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们无法保证该行为超出器件的最大额定值。 您可以通过执行自己的测试来验证超出范围的操作。

    此致、
    Audrey