请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 您好!
在 CLI 配置文件中设置低功耗0 1意味着什么? 我在文档中看到它启用了低功耗 ADC。 低功耗时性能是否会下降?
谢谢、
Mary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 CLI 配置文件中设置低功耗0 1意味着什么? 我在文档中看到它启用了低功耗 ADC。 低功耗时性能是否会下降?
谢谢、
Mary
尊敬的 Mary:
低功耗模式会限制 ADC 的采样率。 采样率是最大距离公式的一部分、因此这可能会根据线性调频脉冲设计限制您的距离。 更有可能的是、这会施加基于时间的采样限制、因为您的采样率是受限的。
在实践中、您不会注意到与人员计数应用程序的任何差异。 TI 为本演示开发的所有线性调频脉冲均已使用较低的 ADC 采样率、因为在这些情况下、这对我们更有利。
此致、
Justin