This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:我想为 LDC1612 H 线圈、Q 与频率间的关系、L、Rs 与频率间的关系重新创建图形

Guru**** 1445960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/734769/ldc1612-i-want-to-recreate-graphs-for-ldc1612-h-coil-q-vs-frequency-l-rs-vs-frequency

器件型号:LDC1612

我有 LDC1612-H 线圈

我想重复查找 L、Rs、Q、C 值的过程  

和绘制了 L、Q、Rs、C 与频率间的关系图

我知道质量因素公式=(C/L)的 Rp*平方根

如何计算 Rp?  

如何为特定线圈- H 确定 Rs、L、Q、C 的值

使用网络分析仪的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aakarsha:
    我们已收到您的请求。 请允许我们给您一些时间。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aakarsha:
    您可以使用网络分析器获取 Rp 测量值。 以下是一个应用手册、其中介绍了如何执行该操作: www.ti.com/.../snoa936.pdf。 请参阅应用手册的第2节。 然后可以使用公式 Q = Rp *sqrt (C/L)和 fsensor = 1/(2*pi*sqrt (L*C))在变量之间来回切换。 在您的案例中非常有用的另一个工具是"感应传感设计计算器"、您可以从 www.ti.com/.../slyc137获取该工具。 打开"LDC_Tools-ext49.xlsx"、其中包括大量设计注意事项和自动计算。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi