This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HDC2010:HDC2010示例代码

Guru**** 2642875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, HDC2010, HDC2010METER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/734057/ccs-hdc2010-hdc2010-example-code

器件型号:HDC2010
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我使用 I2C 协议将 HDC2010与 MSP430G2553连接时可用的任何示例代码。 我将使用 Code Composer Studio。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    您是指通过 I2C 读取 HDC2010传感器的基本代码还是非常具体的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    请参阅 HDC2010METER-EVM 的源代码和应用手册《对 HDC20X0器件进行编程》SNAA312。 www.ti.com/.../snaa312

    谢谢、